This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] TMAG5123: 什么是平面霍尔效应开关以及它有什么优势?

Part Number: TMAG5123


器件型号: TMAG5123 

霍尔效应开关是简单的位置感应解决方案,可指示是否存在磁体,并可用于市场上的各种不同应用。可想而知,有很多机电系统需要安装这些传感器,这将改变器件选型标准,例如磁性特征、功耗、封装类型和尺寸。但是,有一个特别的特性没有受到足够重视,那就是灵敏度轴。

传统的霍尔效应开关采用 SOT-23 和 TO-92 封装,其中包含的霍尔感应元件对垂直于 IC 封装表面的磁场敏感。虽然传统的霍尔开关适用于各种应用,但在某些情况下,对平行于 IC 封装表面的磁场敏感的平面传感器更适合使用。请参阅下面的图 1,了解传统传感器与平面传感器的并排比较情况。

 

1:比较传统传感器与平面传感器的灵敏度方向

在讨论平面霍尔开关的优势之前,为避免混淆,我们将快速介绍此器件使用的不同市场术语。平面霍尔效应开关也可称为垂直霍尔效应开关或横向霍尔效应开关。“垂直”一词来自器件内的垂直霍尔感应元件,与“平面”类似,“横向”是指检测来自封装侧面的磁场的能力。

现在继续讨论平面霍尔开关的优势。对于间距有限的系统,器件封装和/或磁体接近传感器的方向成为设计中需要考虑的重要因素。横向传感器允许磁体从传统传感器不支持的方向接近 SOT-23 或 TO-92 封装,因此有助于克服机械局限性。这不仅增加了放置选项,还可以减小尺寸并节省总体系统成本。TMAG5123 是 TI 一款具有高精度和 2.5V 至 38V 宽工作电压范围的先进平面霍尔效应开关。

由于能够检测平行磁场,霍尔传感器现在可用于替代其他技术。在这个领域中最常见的技术包括机械开关、xMR 器件和簧片开关。更多有关垂直霍尔效应开关及其与其他技术的比较的信息,请阅读以下应用简报

如前所述,霍尔效应开关几乎可用于任何接近检测应用,灵敏度轴只是需要考虑的众多特性之一。请查看 TI 的霍尔效应开关产品系列,了解我们的最新版本以及提供的不同特性。