请问2243级联的AD采样是电压值还是功率值?
得到的数据在做完FFT之后的幅度如何转换单位呢?10*log10(...)得到的是dB值吗?如何转换成dBw之类的?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
请问2243级联的AD采样是电压值还是功率值?
得到的数据在做完FFT之后的幅度如何转换单位呢?10*log10(...)得到的是dB值吗?如何转换成dBw之类的?
感谢您的回复!请问这里面的Pout(fft)是如何对距离FFT处理得到的呢?
你好,
FFT处理后的就是信号强度幅值,做CFAR看的都是相对值。如果在FFT结果上做20log10可以转换为dB。
你是否有看过下面的代码?
C:\ti\mmwave_studio_03_00_00_14\mmWaveStudio\MatlabExamples\4chip_cascade_MIMO_example
您好,看过这些。下面这个单位是将range fft结果做20log10得到文档中的Pout(fft)再减去correction_fator得到的吗?这个图片来自mmwave studio的处理结果。

然后想问下角度FFT的幅值,也是类似的操作吗?因为角度FFT之前已经做过2D FFT,这部分有影响吗?该怎么计算得到类似我前面发的图中的单位。感谢您的回复!
你好,
mmwave studio的后处理我没有相关代码。角度FFT的幅度显示和其他FFT没有本质的区别。