Part Number: AWR2243
TI专家好
我们当前想基于两片AWR2243级联+TDA2做射频板的测试验证及整板的数据采集分析,当前通过studio可以正常下载相关固件和参数配置以及做数据的采集,但是分析采集的数据发现主芯片工作是正常的,但是从芯片好像工作有点异常,在目标存在时,主芯片通道有明显的目标尖峰,而从芯片看不到目标峰值,像是没有正常的信号收发,如下图:
主芯片:


从芯片:


此外我们还用matlab单独分析了采集到的ADC数据,对比了下RD map图(与上述采集的数据场景不完全一样,但是现象是一样的),如下,figure1是主芯片TX0发主芯片RX1收,这个应该是正常的;figure13是主芯片TX0发从芯片RX1收,这个信号功率明显低很多,而且几乎看不到目标峰值,其他的从芯片发主芯片收和从芯片发从芯片收都是这样类似的结果,只有主芯片发主芯片收才是正常的,也就是说从芯片的发射和接收当前看着都是有点异常的,但是固件和参数配置都是成功的,我们怀疑是不是下面图2中从芯片没有FM_CW_SYNCIN信号(以及SYNC_IN)的输入导致收发通道没有信号发射和接收而引起的从芯片异常,请问如果是本振20GHz信号没有输入到从芯片导致的问题,此处有没有办法去做进一步的验证确认呢,以及应该如何去做修改呢(功分网络啥的有异常?)?


在上述问题基础上,我们试图直接将主芯片处的时钟接入从芯片(不通过主芯片分路给从芯片,当前主芯片时钟也没有断开),想看下单独从芯片是否能正常工作,想请问下此处是否可以直接配置选择从芯片进行固件下载和参数配置,我们当前选择Master和Slave1或者直接选择Slave1都有点问题,麻烦帮忙看下此处从芯片异常相关问题。

非常感谢。