This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

IWR1843BOOST: 关于IWR1843BOOST的发送信号与接收信号的问题

Part Number: IWR1843BOOST


老师您好,通过阅读Ti的毫米波手册可以知道,我们收到的信号实际上是IF(中频信号),这个IF是由Tx端的发送信号与Rx端的接收信号混频后的结果,在这里我有一点疑惑的地方想请教一下:

(1)像IWR1843BOOST本身拥有4G的带宽的chirp信号,但是我们实际收到的是一个IF,,这个IF信号是一个底MHz窄带信号,那么这个IF是否丢失了Rx的信息,比如幅值信息、相位信息呢?

凭直觉我感觉可能是丢了一些信息,如果是这样的话,丢失掉的信息(幅值、相位)对于raw data的分析是否会有影响呢?换言之,那么IF自身的优势在哪里呢?非常感谢老师解惑!