This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] DRV5033: HMI 翘板开关

Part Number: DRV5033


问:

在日常生活中,普通人会和许多机器打交道,包括汽车、电话、计算机、饮料机、游戏手柄以及许多工作专用的机器。  无论这些机器的复杂程度如何,它们都至少有一个带有活动部件的触觉开关,帮助用户实现一些所需的操作。  除所执行目标操作的视觉反馈之外,该开关的运动部分可提供即时的动觉反馈。  一直以来,人们使用金属接触开关来将开关动作转换为机器操作。  虽然金属接触开关的使用无处不在,但它们确实存在粘滞、腐蚀和污染方面的一些挑战,这最终会影响易制性、可靠性和用户体验。 

幸运的是,金属接触开关存在多种替代品,例如霍尔效应传感器。霍尔效应传感器将活动部件中磁体的磁场转换为系统可使用的电信号。  由于霍尔效应传感器不依赖于两个表面之间的连续性,因此它不会因系统制造环境或最终用户环境中的灰尘和碎屑而受到影响,这使得它成为一个稳健的设计元素。与所有工程奇迹一样(普通消费者只期望其能神奇地进行工作),要利用霍尔效应传感器技术,需要特意完成一些计算步骤。 

具有霍尔效应开关的 HMI 翘板开关文档中,我们介绍了将霍尔效应传感器集成到我们经典翘板开关中的诸多初始设计步骤。  除我们采用的方法之外,我们还深入介绍了一种可通过快速计算反馈加快设计的工具,该工具使用户能够浏览设计参数并了解机械变化将如何影响其设计。