This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] DRV5057: 如何使用 Magnetic Sensing Proximity Tool 来仿真滑动感应?

Part Number: DRV5057


问:

在第二个示例中,我们将仿真与模拟调光开关中类似的机械滑动运动。此实现的优势包括提供 PWM 输出信号以及不机械磨损部件。通过使用此霍尔传感器,无需 ADC 或外部信号链组件,即可将 PWM 输出馈入微控制器。

对于该仿真,我们将实现一个在线性 PWM 比例式霍尔传感器附近滑动移动的 NS 极圆柱磁体。磁体是一个半径为 5mm、厚度为 5mm 的 N42 圆柱体。位移尺寸范围为 -10mm (D1) 至 10mm (D2),与封装中心没有 X 或 Y 偏移。仿真中将使用DRV5057A 比例式 PWM 输出霍尔传感器。此外,如果需要模拟输出,可以使用 DRV5055A。 图 1 显示了仿真的输入配置。在工具中输入所需的配置设置,并通过选择“Calculate B-Field & Vout”来生成仿真结果。

1:磁体滑动实现

图 2 演示了滑动仿真的物理运动。

2:仿真运动表示

 

对于圆柱体和球体等复杂磁体形状,FEMM 将用于磁场仿真。  选择“Calculate B-Field & Vout”后,将出现一个弹出窗口,要求为 FEMM 工程命名并为结果选择文件位置。  填写这些字段,然后选择“Next”。

3FEMM 仿真文件夹位置

 

在弹出窗口中选择“Open FEMM”以开始仿真。

在仿真结束之前,将出现一个弹出窗口,允许用户保存 FEMM 仿真中磁通密度图的图像。

4:磁通密度图提示

 

选择“Close FEMM”以在 Excel 中查看结果。

5FEMM 关闭提示

 

下面的波形展示了相对于水平磁体位置绘制的传感器输出(以 % PWM 为单位)。

6DRV5057 输出结果

 

如图 6 所示,PWM 占空比会随水平磁体位置的变化而变化,占空比范围约为 25% 至 75%。模拟 PWM 范围可通过器件选择或通过改变仿真的磁性特征来进行调整。

有关滑动感应的更多信息,请参阅以下主题的应用简报: 使用线性霍尔效应传感器跟踪滑动位移

上一常见问题解答,第一部分:使用单极开关仿真迎面运动

下一常见问题解答,第三部分: 使用全极霍尔效应开关仿真铰链运动