由于中秋、国庆节假期,帖子审批以及工程师回复将会有所延迟,敬请谅解.

This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] TMAG5231: 如何使用 Magnetic Sensing Proximity Tool 来仿真铰链运动?

Part Number: TMAG5231

问:

在此示例中,我们将仿真类似于消费类笔记本电脑中用于屏幕盖位置传感的机械铰链运动。此实现的优势包括小尺寸设计和易于组装/实现。由于使用的是全极开关,因此无论磁体是北向还是南向,BOP 和 BRP 上都具有相同的输出。选择全极开关使得组装机械系统变得更加简单,因为磁体不需要朝向一个特定的方向,器件也能正常工作;另外,传感器也不必进行调整或编程,以便与特定磁体的北极/南极朝向配合使用。

在该工具中,我们将实现一个在全极开关附近的 200mm 圆弧半径铰链上运动的北向或南向块状磁体。磁体是一个长度为 2.5mm 且宽度和厚度为 5mm 的 N35 块状。位移尺寸范围为 20 度 (d1) 至 0 度 (d2),具有 -8mm 的传感器 Z 偏移。仿真中将使用采用 SOT-23 封装的TMAG5231B1 全极开关。为了证明全极开关的工作特性,将为北向和南向磁体生成结果。图 1 展示了南向磁体的配置设置,而图 2 展示了北向磁体的配置设置。在工具中输入所需的配置设置,并通过选择“Calculate B-Field & Vout”来生成仿真结果。

1:南向磁体实现

2:北向磁体实施

图 3 演示了铰链仿真的物理运动。

3:仿真运动表示

 

下面的波形展示了相对于铰链角度绘制的传感器输出和 B 场。

4:南向磁体输出结果

5:北向磁体输出结果

如图 4 和图 5 所示,无论磁体 N/S 朝向如何,对全极器件的输出结果都是相同的。

有关铰链转换检测的其他信息,请参阅以下主题的应用简报: 使用霍尔效应传感器进行转换检测

上一常见问题解答,第二部分: 使用比例式 PWM 传感器仿真滑动运动