您听说过这款出色的磁接近计算器工具可能会解决您对基于霍尔效应的位置传感器的所有问题。能在网上找到它并进行下载让您感到很激动,但当您收到以下错误消息时,这种激动心情瞬间丧失殆尽。

什么是 FEMM?
FEMM 是 Finite Element Method Magnetics 的简称。 总体而言,这是一款利用麦克斯韦公式的开源磁性仿真程序。 我们的工具在某些设计条件下使用此程序。 由于此程序是开源的,因此它是免费的。 尽管有这一出色的特性,但它终究不是我们内部开发的软件。 因此,如果我们将其纳入磁接近工具的下载中,则会存在许可问题。 因此,我们选择让客户下载此工具。
可在此处找到该工具。对于涉及圆柱形和球形磁体的测试条件,运行仿真很有必要。 在其他情况下则不需要。

因为此工具不是 ESD/。 你们中的许多人可能会再次遇到阻碍。 但不用担心,您应该能够使用此工具,因为我们的所有位置感应应用工程师都在我们的机器上安装了此工具。
要在计算机上安装,您需要右键点击可执行文件,然后点击“Run as administrator”。

随后您需要提供理由,这种情况自然是“Business Critical – Support External Customer”。 因为我们的客户是外部客户,我们需要帮助他们解决有关如何使用霍尔效应传感器进行设计的问题。 特别是如果我们想要击败同行、抢占市场份额并获得可观的利润份额,这一点尤为重要。

您已经这么做了,显然您接受了该协议。

依次点击“Next”、“Next”、“Install”和“Finish”。 然后,重新打开 Magnetic Sensing Proximity Tool,定会收获惊喜。
如果您仍然遇到问题,我们会负责到底。 当然是在 e2e 上。