This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你
DSP无法获取IPC中断,进入process
是一开始就不可以,还是运行一段时间后失败?
.sample width=512,radarheight=256 DSP,2tx 轮流发送256次
EVE能够正常工作。这是因为什么?
你是不是笔误了?你的意思是这种情况下dsp可以正常工作对么?
如果是,和radarheight=512相比是使用的memory更多了。你能否连上CCS来debug一下?单从目前提供的信息,很难定位问题。
您好,Chris Meng ,radarheight=512点时,在\alg_fxns\radartxbeamform\radarDspTxBeamForm.c 里打断点 ,create过程打断点能收到,process打断点 收不到,CCS仿真在DSP core process里打断点收不到,在\radarfft2\radarFft2.c打断点查看EVE的1D,2DFFT输出都可以。DSP,EVE初始化过程中内存无报错现象。CCS查看还能在哪里查看呢。radarheight=256点是能够正常工作的。
(1)DSP的核 连接后,AlgorithmLink_radarCreate(void * pObj) 能进入,AlgorithmLink_radarProcessProcess(void * pObj) 无法进入,也就无法进入DSPradarDspTxBeamForm.c process中