This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

AWR2243: 关于AWR2243级联板的工作电流

Part Number: AWR2243
Other Parts Discussed in Thread: MMWAVEICBOOST

TI的工程师您好!最近在使用AWR2243级联板进行离线数据采集的时候出现了一个现象,雷达在射频前端开启正常工作时电源显示的输出电流时1.58-1.6A,但是在工作一段时间后电流会降至1.48A左右,并且MMWCAS-DSP-EVM上的ssd里不再出现新的数据,需要重启雷达才能解决。请问这是雷达硬件的缺陷吗?期待您的回复

  • 请问板子供电是多少?是12V/5A么?

  • 是的,电源设置供电是12V/5A

  • 不再出现新数据时,mmwave studio有报错信息吗?

  • 我是使用studio的cascade_capture脚本做采集的,看output里面的信息脚本应该是成功运行了

  • 方便把不能工作的时候output信息发一下吗?

  • 你好,不能正常工作时的电流变化和output如下;视频中的电流在射频端开启的时候跳变到了1.48A左右,正常工作的时候是跳变到1.58A左右;输出如右图所示,最后一张图是ssd中的raw_data文件状况,本来这里应该会出现0003的数据,但是没有

  • 但是在工作一段时间后电流会降至1.48A左右

    是连续采集么?大概运行多久时间?

  • 不是一定是连续采集,这个问题是随机出现的,比如说上面这个视频是开始采集3组数据后出现这个现象,之前是采集7组数据之后出现这个现象,每一组数据都是5秒左右的长度

  • 你好,

    我这边测试过连续采集1,2个小时是没有问题的。但是更长就需要复位硬件。

    对于你的问题,我建议先检查一下两块板子的连接是否紧密。从log看,像mmwave studio没有收到TDA2的信息,你能否监控一下TDA2的相关电源电压,看在出问题的时候是否有变化?

  • 工程师你好!因为这个现象是随机出现的,比较难复现,之后的实验中没有再出现类似的现象所以一直没有给你回复。请问监控相关电源电压变化具体要怎么做?如果是电源的电压的话一直都是稳定的12V输出

  • 你好,

    在关键电源电压部分用示波器设置触发测试,看电压是否有超出spec。

    你使用的12V是稳压电源还是适配器?是否有换过输入电源(更大电流)试试?

  •  目前使用的是12V的稳压电源作为输入,没有尝试比额定电压更高的输入,因为之前有电压过高烧坏MMWaveICBoost板的案例,你的意思是这有可能是电压源实际输出小于12V导致的吗?

  • 你好,

    电源电流如果不够,在射频发射时候需要的电流较大时,可能导致芯片的供电电压过低。建议你监控一下相关芯片的电压。