This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

LM96063: 占空比只能往上升不能往下降

Part Number: LM96063


使用12个LUT自动控制占空比,不同的LUT写了不同的温度和占空比,实际测试占空比会随着温度上升变大,但是温度下降后占空比不会跟着降低,即使温度降低到比所有LUT都低,它也一直维持在历史最高点。需要配什么寄存器吗?

  • 您好,在0~91度范围内,Duty cycle 保持在31.25%。91度的时候稳定在37.5%。 温度再高的话,输出将根据配置以 0.39% 的步长从 31.25% 逐渐转换为 37.5%。

    关于温度降低,占空比维持在最高点的问题,我这边再看下。

  • 您好,温度降低,占空比可以降下来的, 是这样的,温度降下来以后我们可以通过配置迟滞来移动所有温度设定点 减至编程的数量。 比如如果滞后设置为 1°C 、则为 温度从 96.5°C 下降占空比将保持在 68.75% 、直到转换为 62.5% 温度降至 95.5°C 以下。配置迟滞的寄存器0x4F。