TI的工程师,你们好,我正在尝试使用DFP下面的mmwavelink_example.exe采集数据,数据已经拿到了,但是我想根据mmwaveconfig.txt里边的配置解析数据时发现里边有些东西有点看不明白,查阅radar_interface_control文档后发现有些地方似乎没有提到,比如说lua脚本中出现的对不同的天线循环配置,从而生成MIMO的这一步,文档里边似乎没有类似操作,比如说文档6.2中提到在 AWR_ FRAME_CONF_SET_SB和AWR_ADVANCED_ FRAME_CONF_SB中master device 的TRIGGER_SELECT=1,slave的TRIGGER_SELECT=2,但是文档里边似乎只设置了TRIGGER_SELECT=1


可否麻烦你们简单的跟我说一下mmwaveconfig.txt这个文件的默认参数是如何配置级联板的chirp和frame的,采到的数据是如何排列?