我用IWR6843AOP只为了检测距离,为了减少功耗,想只用到HWA进行计算,而不用DSP,由于64xx和68xx的寄存器是一样的,但IWR6843AOP运行mmwave_industrial_toolbox_4_10_1的64xxhigh_accuracy_64xx的距离分辨率和精度反而降低了,想知道为什么?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我用IWR6843AOP只为了检测距离,为了减少功耗,想只用到HWA进行计算,而不用DSP,由于64xx和68xx的寄存器是一样的,但IWR6843AOP运行mmwave_industrial_toolbox_4_10_1的64xxhigh_accuracy_64xx的距离分辨率和精度反而降低了,想知道为什么?
请问是否使用了不同的visualizer来运行68xx和64xx demo? 请看下面的user guide?
Using Google Chrome,
If using either the 14xx or 68xx versions of the lab then connect to the Multi-Peak High Accuracy Visualizer.
If using the 64xx version of the lab then connect to the 64xx High Accuracy Visualizer.
https://dev.ti.com/tirex/explore/node?a=VLyFKFf__4.10.1&node=AJFlXiAvUzM1t86x6RKbiQ__VLyFKFf__4.10.1
我是直接debug看数据的,1DFFT后的找peak值都没问题,但做了MmwDemo_processInterpolation后,精度和分辨率就变低了,感觉哪DFT后的数据有问题。
我的配置是:
dfeDataOutputMode 1
channelCfg 8 1 0
adcCfg 2 1
adcbufCfg 0 1 1 1
profileCfg 0 60 7 7 212.8 0 0 15 1 1024 5000 0 0 48
chirpCfg 0 0 0 0 0 0 0 1
frameCfg 0 0 1 0 1000 1 0
guiMonitor 1 1 0 0 0 1
RangeLimitCfg 2 1 0.1 30.0
你好,
在high_accuracy_user_guide.html里,你可以找到下面的信息。

我现在只想用HWA,但那6843aop运行high_accuracy_64xx就是有问题啊,想知道问题在哪?你能回答我吗?
你好,
上面回复的信息已经提到了,HWA的FFT的点数有限,而DSP处理的FFT点数更多,所以分辨率更高。
你说得没错DSP处理是FFT点数更多,分辨率更高。但我现在想知道为什么用HWA时,运行high_accuracy_64xx就是有问题?你能看得懂我的问题和解答吗?
你好,
我理解你的问题是“为什么在IWR6843AOP上运行high_accuracy_64xx,距离分辨率和精度降低了”。
我的回复是“HWA的FFT的点数有限,而DSP处理的FFT点数更多,所以分辨率更高。”
请问我对你的问题的理解有什么不对的地方么?如果有,请再说明一下。
另,对于IWR6843AOP,你可以考虑参考下面的low power demo来降低功耗。
https://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=AKAXmgzZ9A-y9BA-JAOBGA__AocYeEd__LATEST
你好,我只想知道为什么在IWR6843AOP上运行high_accuracy_64xx,距离分辨率和精度降低了?意思是运行high_accuracy_64xx时,注释掉MmwDemo_processInterpolation函数的分辨率大概是4CM左右,但运行MmwDemo_processInterpolation函数后,分辨率就降低到10CM以上了!
你好,我没有用角反射器,只是用平面反射!!!同样的条件下,运行high_accuracy_68xx是没问题的,但运行high_accuracy_64xx就出现分辨率变差的情况!
Hi
在Industrial toolbox 4.11.0版本中,high_accuracy_64xx由于bug临时从toolbox中移除。
请关注该demo修复后的后续版本更新。