各位TI的专家你们好 我是一名在校大学生 最近在做一个项目接触到LMP91000 但是看来说明书以后还存在一些疑问 所以想在这里咨询一下
1.芯片里面的运放需要供电吗 如果需要那芯片的供电是由VDD解决的嘛
2.VDD是单纯给芯片供电吗 VREF给传感器提供电压
3.VREF DIVIDER的功能不太明白 是指图二中的internal zero selection吗 可以选择 20% 50% 67%的VREF
4.VREF DIVIDER 分了多少电压给TIA的同向端呢 为什么要给TIA的同向端一个电压呢
5.在REFCN寄存器控制中 第7位代表的是 选择VDD和VREF吗