TDM(分时MIMO)体制下,从第一个发射天线,到第二个发射天线,之间是怎么切换的,是通过SPI在修改寄存器配置的还是其他的配置?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
不好意思,可能我没有描述清楚,我的意思是天线触发后,第一个天线发射发完一个chirp后,是怎么切换到第二个天线发chirp的。麻烦您再回答下,感谢
你好,
芯片内部会根据配置切换,用户只要配置好射频参数就可以。
你好,
如果你配置的第一个chirp使能TX1,第二个chirp使能TX2,那第一个chirp的时候TX1就会发射,发射完后TX1就不发射了。然后第二个chirp的时候TX2就会发射信号。
你好,
这个切换用户是不需要关心的,只需要配置好芯片的射频配置即可。