This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

AWR6843AOP: 毫米波雷达参数问题,及应用场景

Part Number: AWR6843AOP


你好,我这边是上海的公司,希望能够进一步沟通交流一下ti毫米波雷达的应用。

我这边的应用场景跟你们案例中的洗车乘员检测非常相似,但是有一些区别。

需求如下:

希望毫米波雷达隐藏在塑料罩壳后,塑料罩壳厚度为6mm,是否可行?

AWR6843AOP 的可探测角度是多大?最大是不是120°?是否有更大的探测角度?

AWR6843AOP 的是否有探测盲区,比如6cm以内的人体无法感应到等。

另外我想争对我的应用,希望可以推荐一个开发板型号,我可以做一下实际的测试。

非常感谢。

  • 希望毫米波雷达隐藏在塑料罩壳后,塑料罩壳厚度为6mm,是否可行?

    请参考下面的文档:

    mmWave Radar Radome Design Guide

    AWR6843AOP 的可探测角度是多大?最大是不是120°?是否有更大的探测角度?

    AWR6843AOP的水平和垂直角度都是120度,但实际测量范围还和测量的目标有关,如果目标的RCS比较大,例如金属目标,测角范围也会大些。

    AWR6843AOP 的是否有探测盲区,比如6cm以内的人体无法感应到等。

    如果使用4GHz带宽B,AWR6843AOP的距离分辨率是大概4cm (c/2B),在4cm内的物体是无法分辨和探测的。

    另外我想争对我的应用,希望可以推荐一个开发板型号,我可以做一下实际的测试

    目前TI的毫米波EVM里FOV比较大的就是AOPEVM,汽车级60G板载天线的EVM目前只有AWR6843AOPEVM。