Other Parts Discussed in Thread: DCA1000EVM
准备导入3发4收的毫米波方案,看到测试仪器都是非常的昂贵,想知道不用仪器,借助开发工具能做哪些射频前端信号的质量分析?不用仪器或简单点的仪器是否能满足研发验证顺利到生产?生产的测试有什么好方案?
目前还是小白,希望能回复详细点,谢谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
准备导入3发4收的毫米波方案,看到测试仪器都是非常的昂贵,想知道不用仪器,借助开发工具能做哪些射频前端信号的质量分析?不用仪器或简单点的仪器是否能满足研发验证顺利到生产?生产的测试有什么好方案?
目前还是小白,希望能回复详细点,谢谢!
请参考下面的应用报告文档。
毫米波生产测试概述
https://www.ti.com.cn/cn/lit/an/zhcaax7/zhcaax7.pdf
你好,
射频信号的测量都需要仪器。没有仪器只能通过接收的数据来看。
通过接收到的数据来分析是否能做到产品的性能验证了?或者说有了咱们的接收数据分析后,还有哪些重要指标需要用仪器才能测试的?
再细就是射频信号的某项指标了。要不您先告诉我,要DCA1000采集卡后能做哪些指标测试,帮尽量具体点,我们现在还不了解,正在考虑导入项目中。谢谢!
你好,
DCA1000EVM采集的是中频数据,我认为很难对于射频指标(如果你说的是数据手册里的RF spec)来做测试。
如果你使用的是AOP芯片,你可以参考之前Shine推荐的文档,用EVM来对比测试。
DCA1000EVM采集的是中频数据
您好!请问,采集到的中频数据后,咱们工具能做哪些具体的分析?比如调频线性度,斜率,等等。谢谢!
你好,
中频数据无法分析调配线性度,斜率,这两个指标只能用仪器测量发射信号。
中频数据无法分析调配线性度,斜率,这两个指标只能用仪器测量发射信号。
那开发工具能做哪些分析?帮列出来我了解下。谢谢!
你好,
我之前说过的底噪,以及参考文档的1.3,1.4章节内容。
你好,
你说的调频线性度,斜率,中频信号是无法反映的啊。
可能我说这些干扰了你,就先不管我说的吧,您帮忙列出来用开发工具软件能做哪些分析?不限哪方面的,只要能分析的就列出来,我了解下。
我之前说过的底噪,以及参考文档的1.3,1.4章节内容
参考文档的1.3,看角反的信号能量。
training.ti.com/dca1000-training-video
比如这个视频不是能有一些分析吗?我想知道开发工具到底能做哪些分析或验证?帮列下出来我了解下。谢谢!
你好,
你说的视频里的分析是下面的右下角内容么?这些都是中频数据的后处理,你可以看中频原始数据,以及其他后处理。我上面提到的看某个距离角反的能量,可以用这个看。
你好,
mmwave_industrial_toolbox_4_11_0\labs\People_Counting\visualizer\fallDetection_main.py
你好,
请下周industrial toolbox,现在有更新版本4.12.
https://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=AJoMGA2ID9pCPWEKPi16wg__VLyFKFf__LATEST
到了“mmwave_industrial_toolbox_4_12_0\labs\People_Counting”这个下面就没看到“visualizer”;另外路径的“visualizer”也没有看到“fallDetection_main.py”,帮看下是不是新版本有变化了?谢谢!
Kenny,
请按照下面的方法下载一下老版本的toolbox。
mmwave_industrial_toolbox_4_11_0\labs\Vital_Signs