Other Parts Discussed in Thread: DCA1000EVM, AWR2944
你好,TI团队:
我目前正在使用AWR2944EVM和DCA1000EVM采集ADC原始数据。但是我阅读了许多user guide和浏览了中美TI论坛的相关内容,并且进行了采集尝试,仍然没有搞懂该如何采集ADC原始数据。我的问题如下,希望能够得到您的支持和帮助!
(1)ADC原始数据的采集是否只需要在mmwave_studio_03_00_00_14中的CLI TOOL,而不需要mmWave_Demo_Visualizer 4.2.0?您能否提供关于ADC Raw data采集的一个简单的步骤?
(2)我尝试使用AWR2944EVM、DCA1000EVM和mmwave_studio_03_00_00_14 CLI Tool进行ADC数据采集。进行的步骤如下:
- Flash demo appimage to the 2944EVM(我在Visualizer中进行了测试,没有问题,该画的图像都能正常展示)
- 按照2944EVM user guide的说明,把该连的线、需要配置的开关和SOP都弄好了
- 如图1,按照图中的顺序在 C:\ti\mmwave_studio_03_00_00_14\mmWaveStudio\PostProc 的终端中执行了指令,看起来一切正常,返回也都是success(config JSON文件也进行了配置和检查)。但是在数据存储路径中只有一个rawdata_Raw_LogFile.csv文件,里面显示我没有采到一个数据包,而且采集开始时间和采集结束时间相一致,意味着刚开始就结束了。但是我在命令行运行的时候,看起来一切正常,我在record start后五秒后stop record,也都success了,但是就是采不到数据。希望能够请您指出错误。
最后,2944已经发布大半年了,ADC raw data的采集依旧没有详细的文档,希望您能帮助我。
图1
图2
祝好!


图1
图2
图3