在3m/s运行的传送带上, 检测是否有金属物体, 物体材质主要是铁, 被检测物体长宽高在5厘米左右, 传送带一米左右的宽度, 线圈尺寸没有太多限制, 一般是1米X0.4米左右的尺寸,
环境中的干扰因素是变频器驱动的电机, 对讲机, 高低温, 湿度等.
检测目标就是金属物体是否存在即可
这种情况下检测金属是否存在的需求, 使用LDC系列的电感传感器是否合适, 或者有没有其他的方案可以适用. 麻烦指点一下相关的方案和资料.
感谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
在3m/s运行的传送带上, 检测是否有金属物体, 物体材质主要是铁, 被检测物体长宽高在5厘米左右, 传送带一米左右的宽度, 线圈尺寸没有太多限制, 一般是1米X0.4米左右的尺寸,
环境中的干扰因素是变频器驱动的电机, 对讲机, 高低温, 湿度等.
检测目标就是金属物体是否存在即可
这种情况下检测金属是否存在的需求, 使用LDC系列的电感传感器是否合适, 或者有没有其他的方案可以适用. 麻烦指点一下相关的方案和资料.
感谢!
如上所述,电感传感器检测距离是不满足要求的;
一般有以下距离检测方案,其中电容传感器是不能检测金属的,因此也不适合您的应用;
下面文档中提供了超声波、毫米波和光学TOF三种检测技术的比较表格,您可以根据您的应用场景重新选择检测方案:
https://www.ti.com.cn/cn/lit/ug/zhcu697/zhcu697.pdf
被检测物体是与其他货物混装的, 比如: 在传送带上, 一个金属块混在小麦中, 或者碎石中. 金属物体是有可能埋在其他货物中的,
一般传感器安装的位置, 是在橡胶材质的传送带和其金属支架中间位置.
也就是说, 传感器和被检测的金属块之间, 间隔着橡胶材质的传送带, 粮食或者碎石等货物.
检测目的也很简单, 只需判断有无, 提高一定的抗干扰能力.
感觉上面的几种方案, 可能不合适检测埋在货物中的金属目标.
市面上常见的那种比如用来寻宝的地下金属探测, 或者更复杂的安检门的金属探测. 感觉可能更接近我的这个需求.
贵司有合适的方案吗?
推荐你使用电感接近开关方案。你这个线圈可以搞的比较大可以做那么远的距离。检测金属是否存在还是比较可靠的。你是想要芯片方案还是想要成品可以给你推荐看看。