Other Parts Discussed in Thread: SYSBIOS
[C674X_0] A0=0x20000000 A1=0x0
A2=0x7fcaec A3=0xffff6291
A4=0x7f0270 A5=0x0
A6=0x1f8 A7=0x21083df4
A8=0x7f6804 A9=0x7fc618
A10=0x0 A11=0x7a
A12=0x7fccb8 A13=0x81dfe8
A14=0x0 A15=0x7fccb8
A16=0x4783 A17=0x7f7d34
A18=0x4000 A19=0x3
A20=0x12 A21=0x81efa0
A22=0x1 A23=0x200bf480
A24=0x7f594a A25=0x7d82e070
A26=0xaedb6db6 A27=0xedf1721f
A28=0x0 A29=0x26
A30=0x7fcaec A31=0x2
B0=0x2 B1=0x1
B2=0x0 B3=0x200be212
B4=0x81efcc B5=0x3000
B6=0x0 B7=0x4
B8=0x81e8d8 B9=0x7fcaec
B10=0x81f084 B11=0x7f11e8
B12=0x1f8 B13=0x81c704
B14=0x7fd09c B15=0x81efc8
B16=0x30060 B17=0x4000c
B18=0x18 B19=0x3ace2b53
B20=0x69 B21=0x6c
B22=0xf B23=0x0
B24=0xe26795f5 B25=0x792d5fbe
B26=0xcfcc3c3f B27=0xf37c6817
B28=0x903c7ef8 B29=0x1
B30=0x1 B31=0x7f95a0
NTSR=0x1820f
ITSR=0xf
IRP=0x7f93a4
SSR=0x0
AMR=0x0
RILC=0x0
ILC=0x0
Exception at 0x2009ebb0
EFR=0x2 NRP=0x2009ebb0
Internal exception: IERR=0x10
Resource conflict exception
ti.sysbios.family.c64p.Exception: line 256: E_exceptionMax: pc = 0x2009ebb0, sp = 0x0081efc8.
xdc.runtime.Error.raise: terminating execution
以上错误,是我stop sensor 后 重新再来设置依次参数,再start sensor 后发生的。如果 stop sensor 后 不重新flush cfg ,直接start sensor 0就没问题。请问这种重新配置时,为啥有溢出问题。