您好,我想引出Data串口的tx引脚(输出引脚)。正常情况下通过Micro USB线连接PC端会有两个串口,分别为User UART串口和DATA串口。UART串口用于向1642发送cfg配置文件,Data串口用于接受数据。USER Guide当中有着J5J62个20pin的引脚信息以及60pin的引脚信息。J6的5.7引脚,以及60pin的55.57引脚都对应着User UART串口的rx和tx。
诉求:请问Data串口的tx引脚(输出引脚)对应J5.J6(20pin)或者是60pin的哪一个引脚?
1.J5.J6引脚图

2.60pin引脚图