Other Parts Discussed in Thread: MMWCAS-DSP-EVM
Hi TI的工程师,
我们在用自制的2243的4片级联RF板,匹配TDA2做暗室测试的时候,发现有120K、200K的频率干扰,
我们的天线板是参考TI的2243的Demo做的,上面低于MHz的频率只有2243和温度传感器的IIC,
还请帮忙确认下AWR2243内部是否有其他KHz的频率?TDA2的Demo上是否有KHz的频率?
谢谢。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Hi TI的工程师,
我们在用自制的2243的4片级联RF板,匹配TDA2做暗室测试的时候,发现有120K、200K的频率干扰,
我们的天线板是参考TI的2243的Demo做的,上面低于MHz的频率只有2243和温度传感器的IIC,
还请帮忙确认下AWR2243内部是否有其他KHz的频率?TDA2的Demo上是否有KHz的频率?
谢谢。
你好,
你们是如何发现120k,200k干扰的?是用仪器,还是中频数据分析?
你们在板上运行的软件是哪个?
MMWCAS-DSP-EVM的原理图在TI网站可以下载,你可以下载后检查。
是否有TI的MMWCAS- RF-EVM,对比测试看看?
你好,
我们是分析的中频数据,运行的TI的Studio里面的MIMO脚本,
同时做了对比测试,TI的MMWCAS- RF-EVM上的异常类似且异常通道更多,
这是我们工程师分析出的我们自己RF板上截取的部分正常通道的时域信号和异常通道的时域信号
谢谢。
你好,
我们自身的给2243供电DCDC开关频率都是1.5M左右的,应该不会引入类似的干扰,
而且TI的MMWCAS- RF-EVM上的异常类似且异常通道更多,你们有没有拿你们的Demo做过类似的数据分析?
目前我们也在排查是不是自己的电源引入的干扰,但是我们更担心是不是2243内部的产生的干扰,还请帮忙确认下2243内部是否有类似的信号,
谢谢。
你好,
我之前使用4片级联板,ADC原始数据没有发现有类似的问题。在C:\ti\mmwave_studio_03_00_00_14\docs\mmwave_studio_cascade_user_guide.pdf也有一些后处理图片,你可以看看。
你能否尝试一下Test Source,看看是否有类似的问题?
我们自身的给2243供电DCDC开关频率都是1.5M左右的
你们给AWR2243供电的电源芯片不是LP87524P?
LP87524P的开关频率是4MHz. AWR2243的1.0V/1.8对电源纹波也有特殊要求。
Hi
87524一直买不到,所以我们现在调试阶段用的其他DCDC,电源输出纹波也测量了,1.0V在10mV以下,1.8V在15mV以下。
我也拿MMWCAS- RF-EVM,用Studio里面的Test Source脚本测了数据给我们的工程师分析。
关于纹波我有个疑问,2243规格书里面的纹波要求是怎么理解的,可以认为2200KHz时,1.0V要求的纹波是11uV吗?
你好,
请参考下面纹波测试的应用文档:
https://www.ti.com/lit/an/slvaeo0/slvaeo0.pdf
纹波spec是如何获得的,请参考下面的论坛讨论:
(+) AWR1843: About Ripple question - Sensors forum - Sensors - TI E2E support forums
Hi
我这边已经用Cascade_Configuration_TestSource脚本抓取了暗室数据,我们工程师反馈没有数据排列格式,无法解析成正确的FFT数据,你那有没有相关的描述呢?
谢谢。
你好,
请问问题通道是否固定?
如果固定,可用单片来测试。
我们的脚本都提供了源码,你们有查看过里面的设置么?