你好:
我在调试LDC1001的应用时发现写入的数据重新上电后没有保存下来,会恢复为默认的值,请问LDC1001的存储类型是什么呢?
另外,CFB和INA的波形在调试中不太稳定是什么原因导致的呢,可以调整哪里进行验证。
谢谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你好:
我在调试LDC1001的应用时发现写入的数据重新上电后没有保存下来,会恢复为默认的值,请问LDC1001的存储类型是什么呢?
另外,CFB和INA的波形在调试中不太稳定是什么原因导致的呢,可以调整哪里进行验证。
谢谢!
您好,寄存器配置好后,如果掉电是要恢复到默认值的,这个是正常现象。
另外,CFB和INA波形不稳定可以附上看下,但是CFB端的滤波电容选取时要非常注意也非常重要,电容器应具有低泄漏、低温度
稳定、并且不能产生任何压电噪声(许多电容器的电介质表现为压电噪声)特性和任何此类噪声直接通过 RP 耦合到转换器中)。最佳电容 范围为20pF 至100nF。
您好,谢谢您这么快的回复!寄存器掉电恢复到默认值属于正常现象的话,我在设置寄存器时有出现重新上电更改过的寄存器保存下来的情况,是否是因为掉电不完全导致的这种情况?
CFB和INA波形如下:
当前使用的是330PF的CF滤波电容,这里波形的话是否合适呢?INA的波形好像是有些陡的,也许是Rp_max和Rp_min设置的范围不太好?有没有不通过仪器就可以得到Rp值的方法呢?