This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

LDC1001: LDC1001的寄存器类型,掉电恢复默认。

Part Number: LDC1001

你好:

       我在调试LDC1001的应用时发现写入的数据重新上电后没有保存下来,会恢复为默认的值,请问LDC1001的存储类型是什么呢?

另外,CFB和INA的波形在调试中不太稳定是什么原因导致的呢,可以调整哪里进行验证。

       

       谢谢!

  • 您好,寄存器配置好后,如果掉电是要恢复到默认值的,这个是正常现象。

    另外,CFB和INA波形不稳定可以附上看下,但是CFB端的滤波电容选取时要非常注意也非常重要,电容器应具有低泄漏、低温度
    稳定、并且不能产生任何压电噪声(许多电容器的电介质表现为压电噪声)特性和任何此类噪声直接通过 RP 耦合到转换器中)。最佳电容 范围为20pF 至100nF。

  • 您好,谢谢您这么快的回复!寄存器掉电恢复到默认值属于正常现象的话,我在设置寄存器时有出现重新上电更改过的寄存器保存下来的情况,是否是因为掉电不完全导致的这种情况?

    CFB和INA波形如下:

    当前使用的是330PF的CF滤波电容,这里波形的话是否合适呢?INA的波形好像是有些陡的,也许是Rp_max和Rp_min设置的范围不太好?有没有不通过仪器就可以得到Rp值的方法呢?