Other Parts Discussed in Thread: MMWAVEICBOOST, AWR1843AOP
您好,烧录的预编译文件来自SDK中的mmw的xwr68xx_mmw_demo.bin,SDK的版本是03_05_00_04,用的mmWave Demo Visualizer 的版本是3.5.0。
烧录是没问题的,但是一直显示数据端口未连接,不能可视化出图。
希望可以尽早回复,谢谢。


This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好,烧录的预编译文件来自SDK中的mmw的xwr68xx_mmw_demo.bin,SDK的版本是03_05_00_04,用的mmWave Demo Visualizer 的版本是3.5.0。
烧录是没问题的,但是一直显示数据端口未连接,不能可视化出图。
希望可以尽早回复,谢谢。


芯片版本是多少?看一下使用的SDK和mmWave Demo Visualizer 版本是否支持。
另外再次核对以下链接的步骤看一下是否有问题:
https://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=ALrLWv8piSenPXIAWScBow__VLyFKFf__LATEST
芯片版本是REV F ,SDK的版本是03_05_00_04,用的mmWave Demo Visualizer 的版本是3.5.0,应该是支持的
有一点存在疑虑,IWR6843Aop的function mode是把只把S1和S2保持不动,只是把S3改为OFF吗。
谢谢您,我仔细看一下
您好,我仔细照您发的文件对照了,很难受还是未能解决
板子供电正常吗?换一根线或者电脑再试试,培训视频中关于模式的配置还是挺详细的,是第一次操作吗?
ccs debug模式下有试过吗?不过是需要MMWAVEICBOOST板的。
供电应该是正常的,是,模式切换应该不会错的。之前说是有人跑通过,但是我一直卡在数据端口连不通的状态。刚才用AWR1843AOP连接,发现AWR1843AOP连接成功了。这样说的话应该电脑没问题,连接1843的线与6843的线不同,那就是线的问题吗?可是我用连1843的线连接6843了,但是data端口还是不连接
没有IWR6843AOP了,手中只有这一块。基本可以确认就是手中这IWR6843AOP的数据端口坏了,请问什么操作会导致data port损坏呢,如何进行修复呢?
谢谢您
谢谢您这几天的回复