This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
用mmWave_People_Counting_GUI这款APP进行人员计数和跟踪测试的时候,大概不到1分钟的时间,就会出现GUI软件卡死甚至闪退的情况。并且评估板的天线部分发热很严重。(使用的开发工具和软件都是从官网下载的,操作流程也都是完全按照官网的步骤流程)
你好,
请问你使用的最新的industrial toolbox里的lab么(https://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=AFwLd1PQeN7OwEJ3VenWlQ__VLyFKFf__LATEST)?
AOPEVM目前是如何供电的?是PC供电么?GUI出问题是每次必现,还是偶尔?有问题的时候,芯片是否还正常通过串口输出数据?
是的,用的最新的industrial toolbox里的lab(mmwave_industrial_toolbox_4_11_0);AOPEVM通过PC供电(USB连接);GUI出问题是每次必现;出问题的时候芯片正常通过串口输出数据;在GUI卡死时,3D显示界面会卡死不动,统计数据里面的Frame和Average Flot time参数无任何变化,Points和Targets参数还是会实时的进行显示变化(如图所示)。
你好,
现在industrial toolbox有更新到4.12,里面的visualizer也更新了,能否尝试一下?
https://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=AJoMGA2ID9pCPWEKPi16wg__VLyFKFf__LATEST
你好,
板子运行代码后是比较烫。
问题出现后如果你在AOPEVM前走动,EVM上的LED是否还会闪烁(表示track到人)?
我这里没有出现过GUI挂起的问题。请问你使用的是GUI的exe还是运行的py文件?能否尝试py文件?
问题出现后在AOPEVM前走动,EVM上的LED会闪烁(表示track到人)。 我这里一直使用的exe。请问我要怎么运行py文件?要运行哪一个py文件?具体怎么操作?
你好,
https://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=ABhclaNqgvPOGrfWcVp90A__VLyFKFf__LATEST
Working with Visualizer Source Code
Running the Visualizer From Source