你好,我有以下几个问题想要咨询一下:
1.请问我的mmwave studio突然无法加载startup脚本是什么原因?显示是未将对象添加到引用实例。
2.无法直接加载startup脚本,但是点击串口手动连接能够加载DEMO那个脚本?
3.官方自带的那个DEMO脚本,点击串口连接以后就可以加载以后,但是它采集的数据不对,不论修改什么样的波形参数,图都是一样的。这是什么原因啊?
希望得到工程师的解答!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
1.请问我的mmwave studio突然无法加载startup脚本是什么原因?显示是未将对象添加到引用实例。
请问你之前是可以正常使用startup么?如果是,可能是你最近安装的什么软件的影响。
3.官方自带的那个DEMO脚本,点击串口连接以后就可以加载以后,但是它采集的数据不对,不论修改什么样的波形参数,图都是一样的。这是什么原因啊?
你输入的demo脚本是mmwave_studio_02_01_01_00\mmWaveStudio\Scripts\DataCaptureDemo_xWR.lua么?
默认使用的test source,你可以注释掉相关代码。
ar1.EnableTestSource(1)
1.我安装了一个3.0版本的mmwave studio,因为准备使用2243级联板,不知道一个电脑同事安装2.0版本和3.0版本是否会有冲突。但是我删除了3.0版本的mmwavestudio,依旧不行。
我的电脑安装了多个版本的mmwave studio,分别安装在c盘ti目录下,工作都正常的。
你好,
下面论坛提到删除的文件是在users的AppData目录下的,你有尝试么?
DCA1000EVM: Radar Studio Exception - Sensors forum - Sensors - TI E2E support forums
你好,
你尝试的流程是否是:删除相关脚本,卸载mmwave studio,重启电脑,重新安装mmwave studio?
如果这样还是有问题,建议再去e2e.ti.com上询问一下。