当电动机有大电流时, LMT87的Vcc会降到0V , LMT87的输出也降到0V
但当LMT87 Vcc上升到3.3V , LMT87的输出一样是在0V
请问为何会这样

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
当电动机有大电流时, LMT87的Vcc会降到0V , LMT87的输出也降到0V
但当LMT87 Vcc上升到3.3V , LMT87的输出一样是在0V
请问为何会这样

请问一下,输出电压会降到0V,是因为Vcc瞬间降到0V的原因吗
是的,VCC降至0V,那么LMT87就没有供电电压了,输出也就0了;
LMT87 可以正常工作没问题
但当LMT87 Vcc上升到3.3V , LMT87的输出一样是在0V
您上面说“LMT87 Vcc上升到3.3V , LMT87的输出一样是在0V”,这里又说“LMT87 可以正常工作没问题”,那LMT87 是怎样恢复正常的呢?
原来您是指电动机有大电流的整个变化过程的LMT87输出。在有大电流时,LMT87的供电电压很不稳定,我想是这个原因导致的LMT87输出是0,待LMT87供电稳定时,其输出电压也就稳定了。
我本来也是想待LMT87供电稳定时,其输出电压也就稳定了
所以我在LMT87电源端加上一颗1000UF电容
电源是稳定了,但只要电动机有大电流
LMT87输出一样会降到0V
看上面波形,LMT87 的供电电压和地信号都有很多干扰,相信LMT87 工作在一个非常糟糕的环境中。上面主要考虑的情况是LMT87供电电压波动会导致其输出不稳定,但是电动机的大电流也可能直接干扰LMT87的输出信号,这种只能通过远离或加屏蔽或加隔离来解决。
我的电路上有很多DC DC 3.3V的电源 , 我只不过将LMT87的Vcc 接到另一个 DC DC 3.3V
当电动机有大电流时 , LMT87的输出不会降到0V反而上升
请问这会是什麽原因?

LMT87 是模拟器件,DCDC开关电源干扰性比较强,不建议使用开关电源给其供电,一般建议使用线性电源给模拟电路供电;
看波形中是每格5V,黄色供电电压曲线是占一个格,此时LMT87 是5V供电吗?
这个供电电源至LMT87供电端、LMT87的地至供电电源的地,这个回路大不大?
看图中 LMT87的输出电压上升还挺大,具体是多少伏?是5V吗?撤掉电动机的大电流能恢复正常吗?
Q:看波形中是每格5V,黄色供电电压曲线是占一个格,此时LMT87 是5V供电吗?
A:对此时LMT87是5V供电,想看看用5V是否可解决问题
(不好意思贴错图)
Q:这个供电电源至LMT87供电端、LMT87的地至供电电源的地,这个回路大不大?
A:迴路如下圖
Q"看图中 LMT87的输出电压上升还挺大,具体是多少伏?是5V吗?撤掉电动机的大电流能恢复正常吗?
A: 下图是改用3.3V的LDO, LMT87 OUT电压没有下降到0V反而是上升到3.3V
3.3V 跟 GND NOISE 杂讯一样很大,3.3V的杂讯有降到0V , 但LMT87 OUT 确是上升到3.3V

LMT87的VDD、GND和VOUT测量曲线的参考点是什么?
LMT87 在有大电流时OUT 上升到3.3V,此时的供电电源与之前的有什么区别吗?这两种供电电源情况下干扰都比较大,我想从供电电源方向上找找为什么会上升到3.3V
看PCB图传感器GND走线确认比较长,这样GND线路会有一定的阻值,在有大电流通过时,会产生一定的压降,会使得电路板中不同节点的地电位不等。这也可能是VOUT上升到3.3V的一个原因。