Other Parts Discussed in Thread: MMWAVEICBOOST, , UNIFLASH
使用的是MMWAVEICBOOST+IWR6843ISK,MMWAVEICBOOST的SOP设置为101,IWR6843ISK的SOP设置为101100,如下图:

UniFlash里面配置COM7对应XDS110 Class Application/User UART端口


尝试过很多次,每次都是连接不到端口

请问这是为什么呢?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
使用的是MMWAVEICBOOST+IWR6843ISK,MMWAVEICBOOST的SOP设置为101,IWR6843ISK的SOP设置为101100,如下图:

UniFlash里面配置COM7对应XDS110 Class Application/User UART端口


尝试过很多次,每次都是连接不到端口

请问这是为什么呢?
IWR6843ISK的S1配置应该按下图。
具体可以参考下面网站上的配置。
https://dev.ti.com/tirex/explore/node?a=VLyFKFf__3.6.2&a=VLyFKFf__4.10.1&node=AAyj5s0XcC9JJ8RDnOTvIA__VLyFKFf__LATEST
还有个问题想请教一下您,TI的网页里对于从Flash模式换为功能模式时只是将ISK Style EVM + Carrier上面的SOP改成了100,没有再提IWR6843ISK的S1,是不是保持您发的图片上的状态000010就可以了?
是的,S1是配置ISK在mmWAVEICBOOST mode,可以看一下下面开发板文档说明。
Figure 3-23. mmWAVEICBOOST mode
https://www.ti.com/lit/ug/swru546e/swru546e.pdf
另外就是我在用上位机(mmWave Demo Visualizer和例程文件夹里面的GUI)连接ISK Style EVM + Carrier的时候发现2个端口都连接不上,这个可能是什么原因造成的呢?
新问题麻烦另起新帖,方便其他客户参考,谢谢!