This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

AWR2243: MMWAVCAS-RF-EVM级联板如何实现长时间连续均匀发射chirp,避免FRAME_ON_TIME>FRAME_PERIODICITY错误

Part Number: AWR2243


尊敬的TI工程师和论坛的朋友们:

我们在MMWAVCAS-RF-EVM级联板上进行功能开发时,需要实现长时间均匀发射和接收chirps,如下图是我们在GUI中的设置:

理想情况是,帧周期100ms,连续发射100帧,每帧包含171个chirp,即共连续发射171*100=17100个chirp,这17100个chirp发射的间隔应该相同。然而目前仅能保证帧内的chirp间隔为给定的idle time。在每帧结束时需要一段不可控空白时间,导致duty cycle不能设置为100%。当我们将其设置为100%时出现“ FRAME_ON_TIME>FRAME_PERIODICITY“的错误。在论坛上我们找到了下面的说明

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/757384/awr1243-what-is-the-lower-limit-of-frame-periodicity

似乎这段空闲时间被指定为200usec+1chirp period。请问各位是否有办法能解决帧间chirp间隔不可控的问题,或者有其他方法能实现连续的chirp发射?谢谢大家!

  • 你好,

    每一帧结束后的空闲时间没有办法为0。

    按照你的配置,你的chirp数应该是(11-0+1)*171*100。

    AWR2243可以配置512个不同的chirp,no of loop最大为255。做多一帧输出512x255个chirp。如果你可以修改你的chirp数量小于512x255,那可以尝试看看能否发射一帧数据满足你的需要。目前12x171x100>512x255。

  • 既然没有方法取消每一帧结束后的空闲时间,我们改用每帧只包含一个chirp,并且提高帧数的方法来部分实现均匀发射的效果,然而遇到了如下问题:

    1. 下图是我们的设置和lua脚本中的配置,共7000帧,每帧只有一次循环,然而却发现仅有472帧数据被接收和传输。事实上每次测量接收的帧数都不同(最后一张图是四次运行的结果,配置均相同,但却得到四种不同的文件大小),且都远远少于设定的7000帧,请问这种情况是什么原因造成的,应该如何解决?

  • 你好,

    如果加大frame period,现象是否有改善?目前数据采集是TDA2边采集边存储到硬盘上,受到写硬盘速度的限制。

  • 你好,我也遇到了同样的问题,同样遇到了数据大量丢失的问题,25000帧能丢失3000帧,不知道这丢失的数据是中间随机丢失的还是一块丢失的

  • 您好,wang xiao:

    这个问题我们也无法准确回答,我们在使用mmwave studio处理数据时,大部分时候丢帧在末尾,但也曾出现过中间一部分帧数据丢失,后面又有数据的情况,仅供参考。还是需要TI专业的工程师来解答。

  • 我和你的目标一样,需要连续等时发射大量chirp,目前也是采用一帧一个loop的方法,设置大量帧后发现会丢失很多帧的数据,如果是在末尾丢失还好,如果是在中间随机丢失某些帧,对我们的后续信号处理会有很大影响

  • 如果加大frame period,现象是否有改善?目前数据采集是TDA2边采集边存储到硬盘上,受到写硬盘速度的限制。

    这个方法有尝试么?

  • 您好,采用您说的方法,丢帧情况有所改善,但依然会丢失少量帧(帧周期100ms,丢失1~2帧)。另外我们也尝试了您最开始提供的发射一帧数据的方法,即配置512个chirp,255个循环,但是发现帧周期最大只能设置为1342ms,无法满足使用要求。请问这个问题要如何解决?

  • 采用您说的方法,丢帧情况有所改善,但依然会丢失少量帧(帧周期100ms,丢失1~2帧)

    如果加大frame period问题有所改善,基本可以确认是采集卡来不及采集存储导致的问题。

    但是发现帧周期最大只能设置为1342ms,

    这是芯片的硬件限制。下面的信息可以在mmwave_dfp_02_02_03_01\docs\mmWave-Radar-Interface-Control.pdf里找到。