This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

LDC1000EVM: LDC1000的使用问题,期待您的解答

Part Number: LDC1000EVM


我的应用

问题一:这是一个四极磁轴承,我的目的是在轴承运行中,时刻使中间的转子稳定的悬浮。为此需要一个传感器来时刻检测转子的位置。我的想法是把LDC1000EVMPCB线圈,制成合适尺寸,将其固定在如图中的红圈内的定子齿上,由于转子和定子齿之间的距离(也就是气隙)比较狭窄(预计只有0.5mm)请问PCB线圈的厚度可以小于这个尺寸要求吗?能不能安置在这个位置呢?

问题二:我能不能将PCB线圈放置在如图红圈的上(也就是把PCB线圈缠绕在定子绕组上面)?请问这可行吗?然后会不会对传感器的检测产生影响?

问题三:请问可以给我提供一个PCB线圈的安装方案吗?除了我自己想的两种方式?安装在那里比较合适呢(目的是探测中间转子的位置,以使转子稳定的悬浮)?

  • 感谢您对TI产品的关注!为更加有效地解决您的问题,由于问题比较复杂,我需要询问更了解这款芯片的TI资深工程师,再为您解答,一旦得到回复会立即回复给您

  • 由以下问题需要与您确认:

    • 当您说需要检测转子的位置时,这是旋转位置还是距传感器的横向距离?
    • 定子的材质是什么?
    • 您是否已经考虑过适用于该应用的霍尔效应传感解决方案?

    关于 0.5mm 间距,您可以为 LDC 线圈使用柔性 PCB 来满足此间距要求。您可能需要在设计中加入加强板,以确保柔性 PCB 在运行期间保持稳定,这将占用部分空间。