TI工程师好,
我在尝试采集Advanced Frame的ADC数据。
我设置了 W1&H1、 W2&H2 两组不同的宽高组合分别作为 subFrame1 和 subFrame2的宽高,2个subFrame的其他设置参数相同。
编译之后可以在雷达上运行,从数据输出的周期来看,与2个subFrame的subFrame Period对应。
但从输出的ADC数据的size来看,输出数据的size既不对应 W1&H1,也不对应 W2&H2,请问下advance Frame下输出的数据的size与各个subFrame的宽高的关系是什么呢?
谢谢!