TI工程师好,
我在使用awr2243 cascade雷达&tda2开发套件的时候,有时候启动雷达,个别芯片(通道)没有往外发送数据(从打印日志中的channel num看出)。
这导致(使用sdk):
如果我是在capture adc数据时有个别通道的数据没有往外传输(例如,本来应该有1-4通道的数据,实际只往外传输3&0 或者 3&0&1 或者其他组合情况的数据,即4个通道没有都往外传输数据);
如果我是在使用object detect,则会卡住(在选择 TFDTP / TCPIP步骤 之后)
这是1个硬件问题,因为我发现重启之后可能会变正常(重启期间软件没有更改)。
但是用重启解决这个问题没有规律,有时候没有这个问题,有时候需要重启好多次。
当出现这种问题时,我会尝试多次重启,我发现每次重启往外传数据的通道数量或者跟之前一样,或者会增加,直到增加至4个通道。
另外就是如果好了之后我持续的使用雷达,期间关闭雷达的时间比较短的话,则不会出现这个问题。如果雷达断电时间比较长,则这个问题可能又会出现。
这个问题非常困扰我,因为有时候会需要重启很多次才行,请问下这是什么原因,如何解决呢?
谢谢!