This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

LMT87: 电源杂讯容忍度有多大

Part Number: LMT87


请问
下图的曲线图 , 我如何看杂讯容忍度呢?
下图的频率 , 表示是杂讯的频率吗?
下图的GAIN 是 20Log (电源/杂讯) 是否正确?

  • 您好,

    是的,所附 figure 8是电源杂讯对输出VOUT影响的关系图,横坐标频率是供电电压VDD的噪声频率,纵坐标是电源噪声对输出影响的幅值关系,即20log (Vout_niose/VDD_noise),比如在Cload=0这条曲线上,横坐标频率为200KHZ时Gain=-20dB含义是输出不接电容负载时,若VDD上存在200KHZ的纹波的幅值是1Vpp(举例是1Vpp),那么影响到VOUT输出200KHZ纹波就是0.1Vpp。

    对比两条不同Cload的曲线可以看出在输出在有Cload时高频纹波时性能好一些,但是请注意外加Cload是有范围要求的,具体见datasheet 8.4.3 Capacitive Loads部分。

  • 请问一下
    有表格或是曲线图让我判断
    VDD上如果有NOISE是4Vp-p 16KHZ
    VDD 是否会受到影响

  • VDD纹波对输出影响仅有上图figure 8,很抱歉没有其他表格。

    VDD上如果有NOISE是4Vp-p 16KHZ,如果接了1nF Cload,对应的Gain大概是-15dB,根据上述公式换算出Vout影响幅值是0.71V。