This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

TDC7201-ZAX-EVM: 对激光信号做飞行时间测量问题

Part Number: TDC7201-ZAX-EVM
Other Parts Discussed in Thread: TDC7201

使用tdc7201-zax-evm对函数发生器给出的两个pulse信号进行时间测量 可以得到精确的结果 但是对激光信号进行的飞行时间测量 就做不到精确测量(纯光纤系统 ,在STOP端接上不同长度的光纤以表示不同长度的距离,测量结果无法定标,例如:在现有结果上加上5m 10m 20m长度的光纤,得到的飞行时间并不是按比例增加的)。
  • 您好,

    TDC7201就是测量START与STOP脉冲之间的时间的。

    (纯光纤系统 ,在STOP端接上不同长度的光纤以表示不同长度的距离,测量结果无法定标,例如:在现有结果上加上5m 10m 20m长度的光纤,得到的飞行时间并不是按比例增加的)。

    您想实现什么功能?没明白您是怎样实施的?在实施过程中,您用示波器测量START与STOP管脚波形之间的时间是否与测量结果一致?

  • 你好,我想实现的是激光的飞行时间(time of flight)测量。
    我的实施过程是“激光出射后用50%:50%光纤耦合器分光,一路接上不同长度的光纤后接入光电探测器,另一路不加任何光纤直接接入光电探测器”,那么TDC所得的测量结果应为所接光纤长度/光速的时间。
    实施过程中未用示波器测量时间,但是TDC7201-ZAX-EVM测量的结果与实际不符合。

  • 建议用示波器测量下以进行对比,看下是TDC7201-ZAX-EVM的设置问题还是飞行时间本来就不是按比例增加的;

    同时也看下光电探测器输出脉冲是否符合TDC7201输入脉冲要求。