你好,我们想开发1843的Cont_Mode发送恒频波,按照《mmWave-Radar-Interface-Control》的描述,我需要取消配置Chip、Profile和Frame,再配置Cont_Mode但是1843在不配置Chip、Profile和Frame的情况下无法正常工作起来,请问我可以同时配置Chip、Profile和Frame以及Cont_Mode吗,这样的配置会不会冲突
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
请问将调频连续波的斜率设置为0和使用ContMode的区别是什么呢
slop=0, 在chirp发波时候是定频,但是frame是有空闲时间的,这个时候是不发波的,也就是定频是不连续的。
你好,
如果是为了测试需要使用CW波,可以直接使用下面的工具,里面有CW配置脚本。
但是1843在不配置Chip、Profile和Frame的情况下无法正常工作起来,
请参考前面提供的工具里的profile_continuous_mode_xwr18xx.cfg.里面没有配置chirp,profile,frame,但配置了channelCfg/adcCfg/adcbufCfg。你可以参考。