我最近使用awr2243级联板+MMWCAS-DSP-EVM评估板做测试,发现使用mmwave studio中postproc按钮,弹出的matlab界面可以画出txbeamform(TXBF)模式下采集数据的点云图,但是使用matlabExample中的后处理程序,并不能画出点云图。
我尝试对比mimo的后处理程序,发现mimo程序中需要使用CFAR算法得到detection数据后,才能画点云图,所以产生了一个想法,在TXBF中加入CFAR,但是加入CFAR并没有成功,我想知道给TXBF加CFAR的思路是不是对的?
还有另一个问题,为什么mmwave studio能画出TXBF的点云图,它是用了什么方法,我没有找到mmwave studio画图的参考代码,我想知道它是如何实现TXBF的原始数据画点云图的,或者我该如何修改matlab后处理程序得到点云图?