在使用AWR2243芯片进行目标检测和轨迹跟踪的过程中,出现了芯片性能不稳定的现象。具体现象为:在晴朗的白天(9:00~18:00左右)使用时探测距离会明显下降(降低100~200m),并且测量目标的角度和MaxVelocity Extend进行速度扩展会出错。 但是在夜晚(18:00~22:00)时使用时效果正常,并且在雨天使用时效果比晴天更好,探测距离400~600m,测角和测速也基本不出错。
使用AWR2243的监控模块对比了出错前后的温度、噪声系数、接收增益、发射功率等发现:在效果由差变好的过程中(每天的18:00左右),温度上升,噪声系数提高、接受增益下降,发射功率基本无变化。
对于这个问题,我们之前认为芯片更适合在某些温度下工作,温度过高导致芯片噪声提高,各天线相位一致性变差,但是我们观察到:在夜间20:00左右,TX和RX温度为63℃时目标检测和估计跟踪效果比较好;然而在白天11:30左右,TX和RX温度为62℃时目标检测和估计跟踪效果却很差。这似乎说明温度不是主要的影响因素。是否是我们在使用时出现了错误,该如何解决这个问题?

夜间到白天温度上升

夜间到白天,接收增益下降

噪声系数略微提升