This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你好!
目前我们板子上有SOC+雷达芯片(IWR6843ARQGALPR)+PMIC(LP87524JRNFRQ1 ),雷达芯片及PMIC外围电路都参考TI方案。天线三发四收全开,调试中发现板子有啸叫的声音。
排查过程:先断开SOC,仍有啸叫声,去掉PMIC,采用外部四路电源直接供电,板子上已没有电感,仍有啸叫声,无法定位到问题所在,同样程序下载到TI开发板,开发板也有啸叫声,但声音相对小些。
是否有解决的方案或者让啸叫声减弱的方案?
同样程序下载到TI开发板,开发板也有啸叫声,但声音相对小些。
请问是什么程序?是TI的demo吗?一般芯片不会发出啸叫声。
跑一下C:\ti\mmwave_industrial_toolbox_4_11_0\labs\Out_Of_Box_Demo\prebuilt_binaries\xwr6843AOP_mmw_demo.bin有啸叫声吗?
我跑了一下C:\ti\mmwave_industrial_toolbox_4_11_0\labs\People_Counting\3D_People_Counting\prebuilt_binaries\3D_people_count_68xx_demo.bin和C:\ti\mmwave_industrial_toolbox_4_11_0\labs\Out_Of_Box_Demo\prebuilt_binaries\xwr6843AOP_mmw_demo.bin这两个demo,都没有啸叫声。
是不是您的实验环境有问题?建议换个环境试试。
你好,
原因和解决方法请参考下面的论坛讨论:
快速测试方法是把PMIC输入的几个陶瓷电容更换为同样大小的钽电容尝试一下,看是否声音变小。你板子上5V输入接的电容数量比EVM多,可能是你们板子声音更为明显的原因。
先断开SOC,仍有啸叫声
这个测试的意思是毫米波...芯片没有工作,只使能电源PMIC?
去掉PMIC,采用外部四路电源直接供电,板子上已没有电感,仍有啸叫声
这个时候毫米波芯片有下载程序工作发波么?
同样程序下载到TI开发板,开发板也有啸叫声,但声音相对小些。
这个测试EVM有发波对么?有替换过EVM上5V输入到PMIC之间的电容为钽电容么?噪声是否有改善?
1.断开SOC,只是先排除啸叫不是SOC发出来,毫米波芯片仍有工作。
还是不理解如何端口SoC,soc还能工作的?
PMIC 5V输入及各个电压输出电容都换了钽电容,暂没有明显改善。
如果毫米波芯片射频没有发射,是不是就没有啸叫声?