Other Parts Discussed in Thread: IWR6843
您好,
我目前已经成功通过mmWave Studio软件进行了连接,请问我可以将采集到的雷达信号矩阵单独保存到电脑上吗?该如何进行操作呢?
祝新年快乐
望尽快回复!
谢谢
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好,
我目前已经成功通过mmWave Studio软件进行了连接,请问我可以将采集到的雷达信号矩阵单独保存到电脑上吗?该如何进行操作呢?
祝新年快乐
望尽快回复!
谢谢
点击mmwave studio里的Trigger Frame,会自动将bin文件保存到mmWaveStudio\PostProc目录下。请看下面的user guide说明。
3.3 Raw ADC data capture
https://software-dl.ti.com/ra-processors/esd/MMWAVE-STUDIO/latest/exports/mmwave_studio_user_guide.pdf
对于.bin文件的格式和解析,可以参考下面的文档。
https://www.ti.com/lit/an/swra581b/swra581b.pdf
您好,我看您回答的第二个文档里面并没有针对AWR6843OPEVM的bin文件解析的代码,请问是真的没有还是与其他的是一样的啊?我应该参考哪个代码?还有该版本的雷达的数据格式是啥样的?
还有这个文档里提到的LVDS lanes的个数是每个不同版本的雷达不一样是吗?那么如果最多只有两个lane的雷达就只能最多同时开两个接收器?也就是一个lane接受一个接收器收到的信号吗?
或者换一个问题就是这个lane的个数到底可以决定什么?是不是可以同时传输的意思?就是一个通道就只能在一个时间接受一个值?但是有两个就可以同时接受两个值?但是这个与文档里写的有两个lane的就不能使用3个接收器又怎么理解呢?原文:Because only two LVDS lanes are used, data capture using 3 receivers is not available with the xWR16xx/IWR6843.
还有请问接收器的IQ的区别是啥?就是一个是实数,一个是虚数吗?那我后面使用数据的时候又需要将实数和虚数合在一起吗?但是我看我采集到的数据的显示其实就是复数的形式,并且会出现一个Chirp的一排数据是有数值,一个Chirp的一排数据是没有数值。然后就是数据量就是设定值的两倍。如下图所示:

请问这是出现了什么问题?