Other Parts Discussed in Thread: IWR1443, IWR6843
目前获取点云、多普勒的CFG文件配置如图,我想问一下是否有现成的CFG文件能够实现IWR1443高精度的点云探测,以及为何我改变CFG文件后程序无法正常运行?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
目前获取点云、多普勒的CFG文件配置如图,我想问一下是否有现成的CFG文件能够实现IWR1443高精度的点云探测,以及为何我改变CFG文件后程序无法正常运行?
您好,
这个是适用于高精度水平感应应用的吗?如果是的话,在雷达toolbox中,我们有高精度实验室二进制文件,其中包含14xx 的线性调频脉冲配置。
该 CFG 的最初是用来做什么的?来自哪里?是在哪里做的?原始 CFG 和目前的 CFG 之间有做过什么更改吗?
该CFG是mmwave_sdk_02_01_00_04中xwr14xx内的CFG进行修改,修改内容主要在profileCfg、frameCfg等,目前工作主要是识别三维点云、多普勒信息等与最初使用来探测二维点云等信息类似。点云等信息主要是识别人体,希望通过高精度使得点云绘制人体轮廓能够更精细。同时我想询问一下提到的高精度实验室二进制文件是在哪里,可以提供链接么?非常感谢您的回复!
同时我想询问一下提到的高精度实验室二进制文件是在哪里,可以提供链接么?
但是以上列出的应用尤其适用于高精度范围。 需要注意的是,TI 不再支持 IWR1443,因为已是工业雷达六年前至今最老的器件,但我们具有精确的人员级别精度,并提供适用于具有3D 人员计数功能的 IWR6843的源代码。 请最好在3D 人员计数实验室内观看视频,看下是否满足后续要求。