Part Number: AWR2944
工程师,你好
我使用AWR2944进行道路测试,将AWR2944输出的点云数据,经过matlab作了距离-时间的图像发现出现了点云不连续的现象。R-t图如下所示

其中靠近目标出现不连续的现象尤为明显,理论上目标靠近,回波信号的信噪比应该会变大,为什么会不连续呢?测试的场景为4车道宽的双向车道。且远离的车辆在等红绿灯的路口也有一段时间目标的点云变为不连续。
路口的场景图如下所示

请问是什么原因导致的。在测试的过程中发现每一帧探测到的点云的数量在35到50点之间,远小于点云的数量限制1800个。
使用的代码是SDK的代码,使用DDMA模式,设定的帧周期为200ms。在local-maximum检测阶段,除了将cfar检出的峰值和相邻的单元进行比较外,还使能了与当前rangeBin内所在的角度通道的门限和多普勒通道门限的比较。