Part Number: DRV5032
我们在使用器件DRV5032FADBZR的过程中,发现若使用1uF的电容对电源进行滤波,那么该霍尔元件的第一次采样将会在4.7ms,与规格书不相符。
规格书部分:


测试波形:

这显然是不正常的,但并不是所有器件都出现该问题,出问题的器件有7%。
外围电路:输入1uF电容,输出1nF电容。
该问题仅为刚上电时会出现,且跟随器件,我们希望知道原因。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
感谢您在传感论坛发帖!
这是我们过去遇到的问题。问题源于 Vcc 电源的缓变率。如果电源的压摆率非常慢,则设备数字电路变为活动状态,但设备的输出级不活动,因此设备输出保持低电平直到下一个采样周期。
我发现这种情况经常发生在一些基于实验室的电源上,与 LDO 或通常在客户终端产品中使用的电池相比,压摆率非常慢。我建议您使用具有更好缓变率的不同电源进行测试,问题应该会消失。
希望对您的问题有所帮助,如有其他问题,请与我联系!