This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

温度传感器选型问题



请问有哪些温度传感器可以在液体中使用?例如绝缘油中,谢谢

  • 您好,我们目前的液位传感器是在水的容器中测量液位的高度比如FDC2xx和FDC100x系列的传感器。

    对于油的测量,那是有一定局限性的,比如有些导电液会从传感器板中吸取电荷,这将严重破坏电容的读数,油的类型不同,导电性也不同。

    第二就是液体的黏性,如果液体会在容器边缘或者传感器上留下一层薄膜,也会影响电容测量。

    所以综上,如果导电油类,如果油的导电率和水类似,则可以考虑我们的FDC2xx和FDC1xx系列的传感器,参考应用可以看下:

    https://www.ti.com/tool/TIDA-00317

    如果绝缘油,可能暂时没有类似的传感器符合要求呢。