尊敬的TI工程师们
你们好
我在使用AWR6843ISK进行项目开发的过程中,有一个需求: 需要在上电后在某一个event后更改MSS_VCLK的时钟分支的分频系数和时钟源。
我在520e文档中,找到了对应MSS_VCLK时钟支路的分频器和时钟源的配置字段如下1. CLKSRCSEL1.VCLKCLKSRCSEL 用于配置MSS_VCLK的时钟源
2. CLKDIVCTL0.VCLKDIV 用于配置MSS_VCLK的分频系数。 这两个字段皆为可读可写字段


但是,文档中未能明确 在上电后配置MSS_subsystem的历程。
文档中不推荐用户在上电后更改这两个字段

那么请问TI工程师,如果我需要在上电后更改这两个字段。是否会自动触发MSS_subsystem的reset? 或者TI工程师能否提供一种方法用于更改上电后的MSS_VCLK时钟分支的时钟源和分频系数?