你好,
标定文档中对于标定期间所使用的起始频率、带宽、斜率没有给出详细说明。因此我有如下问题需要请教:
1. 在标定期间是否需要定频标定?
2. 标定期间的中心频率的选择对PS INL的影响是怎样的?
3. 由于标定本身也同样存在测量数据的抖动问题,因此标定操作是否需要N次标定后取期望?
4. 如需N次操作那么N的取值范围是多少?
5. 这个测量噪声是高斯的吗,我们是否可以用均值替代期望?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你好,
标定文档中对于标定期间所使用的起始频率、带宽、斜率没有给出详细说明。因此我有如下问题需要请教:
1. 在标定期间是否需要定频标定?
2. 标定期间的中心频率的选择对PS INL的影响是怎样的?
3. 由于标定本身也同样存在测量数据的抖动问题,因此标定操作是否需要N次标定后取期望?
4. 如需N次操作那么N的取值范围是多少?
5. 这个测量噪声是高斯的吗,我们是否可以用均值替代期望?
1. 请问您的所有问题都是只涉及移相器标定还是涉及所有标定?
2.问题是否涉及工厂标定程序? 比如 https://www.ti.com/lit/an/spracv2/spracv2.pdf 中提到的流程。
Hi,
1. 上面的所有问题都是涉及移相器和天线相位标定的
2. 这里所指的都是spracv2文档中所提及的工程标定
已为您在E2E英文论坛询问工程师,您也可以访问https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1198702/awr2944evm-dependence-on-rf-parameters-and-calibration-errors-during-calibration了解最新进展
答案如下:
1. 在标定期间是否需要定频标定
1. 您可以使用线性调频信号进行校准。不需要定频(0 斜率)。
2. 标定期间的中心频率的选择对PS INL的影响是怎样的
2. 随着我们远离校准频率,移相器校准的精度会降低。因此,您应始终使用用户现场配置文件频率执行移相器校准。
3. 由于标定本身也同样存在测量数据的抖动问题,因此标定操作是否需要N次标定后取期望
理想情况下,进行 N 次校准可以减少测量误差和噪声。建议检查用于移相器校准测量的 IF 信号是否具有良好的 SNR(>40dB),如果是这样,那么即使是 1 次校准也足够了。
4. 如需N次操作那么N的取值范围是多少
上面已经回答。
5. 这个测量噪声是高斯的吗,我们是否可以用均值替代期望?
您能详细说明这个问题吗?
在TX移相器的校准/恢复过程中,文档没有要求我们对测得的PS Cal Result Array DegreeTXm (0 to 63)值进行INL校正,只要求我们将其保存并恢复到AWR设备中,那么AWR器件如何校正相移引起的INL呢?按照这个过程,AWR设备完全可以自动完成这个过程,为何要手动实现这个过程呢?