This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

IWR6843ISK-ODS: 的chirp配置问题

Part Number: IWR6843ISK-ODS
Other Parts Discussed in Thread: DCA1000EVM,

IWR6843ISK-ODS+DCA1000EVM时,通过mmWave_Demo_Visualizer 3.6.0发送.cfg配置文件配置,会有很多关于chirp个数、采样点数、帧时间等等的限制,可以参考mmwave sdk user guide。

但是为什么使用IWR6843ISK-ODS+ICBOOST+DCA1000EVM套件,通过mmwave studio配置时就可以几乎不受限制,设置255个PRT,而且帧时间也可以设置到很长?

哪个型号的毫米波雷达开发板套件和DCA1000EVM使用时,可以通过发送chirp配置文件的方式配置,且只受到较小的限制呢?

  • mmWave_Demo_Visualizer 3.6.0跑的是mmw demo,会对数据进行处理。 mmwave studio通过加载firmware配置BSS, MSS后采集并保存raw data。 

    会有很多关于chirp个数、采样点数、帧时间等等的限制

    具体是什么限制?mwmave studio只是通过GUI界面来配置参数,也会有限制。

  • 感谢您的回复!

x 出现错误。请重试或与管理员联系。