This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你好,
我们在监控VCO的合成频率时,发现 MAX_FREQUENCY_ERROR_VALUE 的值异常大,不知道是不是我们的参数配置有问题,有没有参考的例子可以借鉴,谢谢。
你好,
请问是TI的EVM还是自己的板子?异常大有多大?是哪个版本的AWR2944?
Thanks,
Chris
你好,
在DPF包里的mmWave-Radar-Interface-Control.pdf文档里对AWR_MONITOR_SYNTHESIZER_FREQUENCY_CONF_SB的调用有详细的介绍,请问你们使用的是non-live模式吗?是否每个frame留有足够的空闲时间?
MAX_FREQUENCY_ERROR_VALUE在 -460 MHz 左右,AWR2944是工程样片,ES1.0
用的自己设计的板子,non-live模式,有没有参考的配置文件可以给我们?谢谢
你好,
TI一代毫米波芯片的dfp包里有monitor相关的测试例程。你可以参考一下调用流程。
\mmwave_dfp_01_02_06_03\ti\control\mmwavelink\dfptest\\common\dfptest_monitoring.c