Part Number: AWR2944
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG
你好,工程师
我需要使用SPI使AWR2944和外设进行通信,需要对AWR2944和外设进行同步。我查看2944TRM文档中SPI有5pin模式,即SPICLK、SPIMOSI、 SPIMISO 、SPICS、SPIENA,其中SPIENA被用作硬件同步。我使用Sysconfig对MIBSPI进行配置,选择了4pins with CSpin,然后将Bit Maps设为enable,打开ti_driver_config.c注意到结构体 gMibspiAttrs中的featureBitMap = MIBSPI_FEATURE_SPIENA_ENA,该参数后来在函数MIBSPI_enablePinSettings中被调用,使能SPIENA pin,但是问题是不管是在SysConfig中的Device View中还是文件ti_pinmux_config中都没有看到关于SPIENA的相关配置,在2944的datasheet中的Pin Diagram中也没有SPIENA PIN 请问具体是将哪个引脚初始化为了SPIENA?还是需要另外自己初始化一个GPIO作为SPIENA?需要怎么操作?
谢谢