Other Parts Discussed in Thread: DCA1000EVM, , AWR1843
用的是/packages/ti/demo/xwr18xx/demo工程,请问软件上建议修改哪些地方来充分发挥硬件部分呢?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
用的是/packages/ti/demo/xwr18xx/demo工程,请问软件上建议修改哪些地方来充分发挥硬件部分呢?
HI Nancy,
我们在mmWave Demo Visualizer上面改过参数了,效果仍然是一致的,还有其他文档可以参考吗?例如是如何获取最原始的,没有经过处理的数据呢?
你好,
1. 你们的板子有和EVM类似的接口么?如果可以接DCA1000EVM,可以采集ADC原始数据。
2. 如果没有类似接口,请参考下面文档:
使用低速串行总线的实时 ADC原始数据采集方法
HI Chris
我们板子没有加EVM接口,打算采用你分享的第二种方法。
另外我们想知道经过FFT处理之后的数据可以在哪里找到并且输出呢?
谢谢你,
BR
你好,
IWR1843 mmw demo使用HWA处理1DFFT,你可以参考range FFT的输出。
Chris
你好,
目前没有相关例程,需要你自己修改代码开发。
Chris
HI Chris
好的,那请问代码中有什么地方可以调大天线参数以获得更远距离的数据吗?我们希望得到可以探测到80米以上的目标,您的同事发了这样一个例程dev.ti.com/.../node
但是我跑起来和上位机软件一起使用没有反应,想尝试从1843 mmw demo里面修改一些参数看是否能达到效果,谢谢!
BR
你好,
最远探测目标的距离和目标的RCS,板子的天线增益,射频配置都是有关系的。
AWR1843的MRR demo就可以探测到超过100m远的车辆。
你可以先看看下面的培训视频,了解max range相关信息,可以先看moduel 1和moduel 4:
下面是配置的工具,也可以尝试使用: